Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE
工具/软件:Code Composer Studio
我们在计划中使用 ti-RTOS 进行任务分配。 现在、我们发现 PWM 更新的系统和 ADC 电流样本正在移位。 我们希望每次都有相同的速度。 我们以前使用了中断模式、SYn 工作正常。 因此、我有两个问题需要帮助:
1.我们是否可以使 PWM 更新和 ADC 电流采样 与 ti-RTOS 同步?
2.如果无法 同步、我们是否可以将 ti-RTOS 与中断模式(例如 EPWM1 INT)混合使用? 我尝试过这种方法,但发现操作系统在进入 Task_sleep()时将进入 hwi.c 和 StackOverflow;
提前感谢、
Peter