This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:motorware lab1.

Guru**** 2536730 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/813383/launchxl-f28069m-motorware-lab1

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件: MOTORWARE

您好!

我尝试从 Motorware 用户指南中执行实验1。 它要求我从下图中显示的以下链接导入文件。 我对红圈零件感到困惑。 我正在使用 launchxl-f28069M 和 boostxldrv-8301。

在本实验中、我们针对 instaspin focs 和 drv8312kit 完成了此操作。 对于电路板、我是否必须选择 instaspin 运动和 boostxldrv8301_revB?

谢谢

Safwat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文档中的路径只是一个示例。 如上所述、您可以为自己选择适用的电路板和器件。 那么、对于实验1、您将转到

    \sw\solutions\instaspin_foc\boards\boostxldrv8301_revB\f28x\f2806xF\projects\CCS

    实验1是一个 InstaSPIN-FOC 实验、因此我不知道您对 InstaSPIN-MOTION 意味着什么、但如果您正在寻找运动实验、instaspin_MOTION 将是浏览的正确文件夹。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的意见。 由于我的 launchpad 是 f28069M 是 instaspin 运动 launchpad、因此我是否可以将此 launchpad 用于实验1、因为实验1用于 instaspin focusTM?

    Safwat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、F28069M 支持 InstaSPIN-MOTION 和 InstaSPIN-FOC。

    惠特尼