This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:DSP 内核200MHz 还是240MHz?

Guru**** 2988520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/812547/tms320f28379s-dsp-core-200mhz-or-240mhz

器件型号:TMS320F28379S

大家好、

我的客户找到此 pdf: http://www.ti.com/lit/ml/sway024/sway024.pdf 

PAG。 15表示 DSP 内核240MHz、但在 DS 和第页中。 68它说最大 f 为200MHz、有人能不能澄清客户是可以在200MHz 还是240Mhz 下运行内核?

非常感谢、

Antonio