请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379S 大家好、
我的客户找到此 pdf: http://www.ti.com/lit/ml/sway024/sway024.pdf
PAG。 15表示 DSP 内核240MHz、但在 DS 和第页中。 68它说最大 f 为200MHz、有人能不能澄清客户是可以在200MHz 还是240Mhz 下运行内核?
非常感谢、
Antonio
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户找到此 pdf: http://www.ti.com/lit/ml/sway024/sway024.pdf
PAG。 15表示 DSP 内核240MHz、但在 DS 和第页中。 68它说最大 f 为200MHz、有人能不能澄清客户是可以在200MHz 还是240Mhz 下运行内核?
非常感谢、
Antonio
您好!
因此、我假设 http://www.ti.com/lit/ml/sway024/sway024.pdf 页面中的数字为240MHz。 15对于 DSP 内核速度是错误的?
非常感谢、
Antonio
>> 因此、我假设 http://www.ti.com/lit/ml/sway024/sway024.pdf 页面中的数字为240MHz。 15对于 DSP 内核速度是错误的?
是的、这是错误的。
戴维