请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
我已经使用 实验10a 完成了一个产品、但如果没有 实验10e 飞行启动功能、我将 实验10e 飞行启动功能添加到实验10a 中。 经过反复试验,证实移植成功。
该产品称为牙科植入机。 当电机停止时、它可以通过屏幕调整速度和扭矩。 如果电机停止时无法调整转矩、则此产品将毫无意义。
Lab10e 飞跨启动电机可直接停止,为何无法在实验10a 中关闭 PWM?步骤如下
if (gMotorVars.Flag_RunState == false)
{
gPwmData.TBC.value[0]=_IQ (0.0);
gPwmData.TBC.value[1]=_IQ (0.0);
gPwmData.TBC.value[2]=_IQ (0.0);
//禁用 PWM HAL_disablePwm (halHandle);
}