Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M
尊敬的 TI 社区:
我会增加 TMS320F28069M 上的 ramfunc 大小、使其适合内部的2个中断。
当前大小(RAML0 + RAML1)不够。 (代码: RAML0_1 :origin = 0x008000、length = 0x000C00和
ramfuncs:load = flash_D_H、
运行= RAML0_1、
load_start (_RamfuncsLoadStart)、
load_end (_RamfuncsLoadEnd)、
run_start (_RamfuncsRunStart)、
PAGE = 0
我在使用 RAML2和 RAML3时尝试增大大小。 但它不起作用(它们不在同一页上)。 (代码 RAML0_3 :origin = 0x008000、length = 0x800 + 2 * 0x400 + 0x1000和
ramfuncs:load = flash_D_H、
运行= RAML0_3、
load_start (_RamfuncsLoadStart)、
load_end (_RamfuncsLoadEnd)、
run_start (_RamfuncsRunStart)、
PAGE = 0
我该怎么做?
非常感谢