This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:增加 rafunc 大小

Guru**** 2547850 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/811137/tms320f28069m-increase-rafunc-size

器件型号:TMS320F28069M

尊敬的 TI 社区:

我会增加 TMS320F28069M 上的 ramfunc 大小、使其适合内部的2个中断。  

当前大小(RAML0 + RAML1)不够。 (代码: RAML0_1   :origin = 0x008000、length = 0x000C00和  

ramfuncs:load = flash_D_H、
运行= RAML0_1、
load_start (_RamfuncsLoadStart)、
load_end (_RamfuncsLoadEnd)、
run_start (_RamfuncsRunStart)、
PAGE = 0

我在使用 RAML2和 RAML3时尝试增大大小。 但它不起作用(它们不在同一页上)。 (代码  RAML0_3   :origin = 0x008000、length = 0x800 + 2 * 0x400 + 0x1000和  

ramfuncs:load = flash_D_H、
运行= RAML0_3、
load_start (_RamfuncsLoadStart)、
load_end (_RamfuncsLoadEnd)、
run_start (_RamfuncsRunStart)、
PAGE = 0

我该怎么做?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将所有(或必需的) RAMLx 存储器移动到同一页并将它们一起使用。

    如果这不起作用、请共享链接器命令文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在开始发言时发现了这个问题,感谢您的答复