This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379D -输入 X-BAR 的 INPUT7-14 -仅标记为 ePWM X-BAR。

Guru**** 2534410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/810724/tms320f28379d-tms320f28379d---input7-14-of-the-input-x-bar---labelled-as-epwm-x-bar-only

器件型号:TMS320F28379D

您好!

请帮我了解为什么连接了 eCAP 信号的输入 X-BAR 的 INPUT7-14仅标记为 ePWM X-BAR、如下图所示。

这是否意味着、就像 CMPSS 信号一样、它们专门路由到给定的 X-BAR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Venkatesh ,

     我认为这是表9-1中的一个错误。  技术参考手册的输入 X-BAR 目标甚至没有将 ePWM XBAR 作为这些 INPUT7-14 引脚的有效目标。

    我会检查并返回。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大家。 很棒的一个地方 我在下一修订版中使用正确的图更新了待发布的 TRM

    下图是正确的图像: