请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049 这与我几天前 在这里发布的问题类似。
对于 TMS320F280049、内部 PGA 和内部温度传感器的最短采集时间是多少? 我知道采样窗口必须至少为1个 ADCCLK、并且最小采样持续时间为75ns;我的问题是、我是否应该考虑除我刚才列出的限制之外的任何其他因素。 温度传感器是否会向信号链添加任何电阻或电容? PGA 呢?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这与我几天前 在这里发布的问题类似。
对于 TMS320F280049、内部 PGA 和内部温度传感器的最短采集时间是多少? 我知道采样窗口必须至少为1个 ADCCLK、并且最小采样持续时间为75ns;我的问题是、我是否应该考虑除我刚才列出的限制之外的任何其他因素。 温度传感器是否会向信号链添加任何电阻或电容? PGA 呢?
谢谢!
尊敬的 Lenio:
根据 F280049特性、以下是推导出的最小采样时间:
在所有增益设置范围内 PGA 未滤波:220nS (如果 SYSCLK 为100MHz、则为21的 ACQPS)
PGA 滤波、在所有增益设置范围内:80ns (如果 SYSCLK 为100MHz、则为7的 ACQPS)
温度传感器:450ns (如果 SYSCLK 为100MHz、则为 ACQPS 44)
PGA 和温度传感器都具有有助于电容的内部连接、因此需要更长的采集时间。
此致、
Joseph