This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:内部 ADC 信号-最小采集时间(TSH)

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/809703/tms320f280049-internal-adc-signals---minimum-acquisition-time-tsh

器件型号:TMS320F280049

这与我几天前 在这里发布的问题类似

对于 TMS320F280049、内部 PGA 和内部温度传感器的最短采集时间是多少?   我知道采样窗口必须至少为1个 ADCCLK、并且最小采样持续时间为75ns;我的问题是、我是否应该考虑除我刚才列出的限制之外的任何其他因素。 温度传感器是否会向信号链添加任何电阻或电容? PGA 呢?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    根据 F280049特性、以下是推导出的最小采样时间:

    在所有增益设置范围内 PGA 未滤波:220nS (如果 SYSCLK 为100MHz、则为21的 ACQPS)

    PGA 滤波、在所有增益设置范围内:80ns (如果 SYSCLK 为100MHz、则为7的 ACQPS)

    温度传感器:450ns (如果 SYSCLK 为100MHz、则为 ACQPS 44)

    PGA 和温度传感器都具有有助于电容的内部连接、因此需要更长的采集时间。

    此致、

    Joseph