主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-DRV8301、 MOTORWARE、 LAUNCHXL-F28027、 LAUNCHXL-F28027F
我想尝试一下 BOOSTXL-DRV8301 RevB 和 C2000 LaunchPad XL TMS320F2802x 的组合实验课、其中包含 F28027PTT。
按照 BOOSTXL-DRV8301指南中的说明 、我安装了 Motorware。 在 CCS 中、我使用版本9.3.0.00012、并按照 Motorware/LAB 说明操作到以下字母:按照实验指南中的建议、为上述组合导入 proj_lab、而无需复制和引用到工作区。 第一 个会话(使 LED 闪烁)已经不起作用、我收到一个错误 :C28xx:读取寄存器 PC 时出现问题:(错误-1142 @ 0x0)器件阻止调试访问、因为它当前正在执行不可调试的代码。 选择"粗鲁重试"以禁用礼貌模式并强制执行操作。 (仿真包8.4.0.00006)。 源调试窗口显示: 地址"0x3ff5f5"处的中断、没有可用的调试信息、或者程序代码之外的中断。 从开始执行的单步执行会在 HAL 初始化期间显示一个到存储器映射外部的跳转、然后从此处跳转至中断。
我"粗鲁地重试"没有结果。 我找到了一个包含建议 的相应 E2E 主题、但所引用的在线资源库(processors.wiki.ti.com/.../C2000_Archived_Workshops
还有其他可以尝试的吗?
谢谢、Ingolf