This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:MotorWare 的实验课程在 LaunchPad XL F2802x 上不起作用

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8301, MOTORWARE, LAUNCHXL-F28027, LAUNCHXL-F28027F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1170968/tms320f28027-lab-session-from-motorware-not-working-on-launchpad-xl-f2802x

器件型号:TMS320F28027
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-DRV8301MOTORWARELAUNCHXL-F28027LAUNCHXL-F28027F

我想尝试一下 BOOSTXL-DRV8301 RevB 和 C2000 LaunchPad XL TMS320F2802x 的组合实验课、其中包含 F28027PTT。  

按照 BOOSTXL-DRV8301指南中的说明 、我安装了 Motorware。 在 CCS 中、我使用版本9.3.0.00012、并按照 Motorware/LAB 说明操作到以下字母:按照实验指南中的建议、为上述组合导入 proj_lab、而无需复制和引用到工作区。 第一 个会话(使 LED 闪烁)已经不起作用、我收到一个错误 :C28xx:读取寄存器 PC 时出现问题:(错误-1142 @ 0x0)器件阻止调试访问、因为它当前正在执行不可调试的代码。 选择"粗鲁重试"以禁用礼貌模式并强制执行操作。 (仿真包8.4.0.00006)。 源调试窗口显示: 地址"0x3ff5f5"处的中断、没有可用的调试信息、或者程序代码之外的中断。 从开始执行的单步执行会在 HAL 初始化期间显示一个到存储器映射外部的跳转、然后从此处跳转至中断。

我"粗鲁地重试"没有结果。 我找到了一个包含建议 的相应 E2E 主题、但所引用的在线资源库(processors.wiki.ti.com/.../C2000_Archived_Workshops  

还有其他可以尝试的吗?

谢谢、Ingolf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是 LaunchxL-F28027还是  LaunchxL-F28027F? 所有示例 实验仅支持基于 F28027F 或 F2802xF 的 Launchxl 或电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、是 F28027、而不是 F 版本。 恐怕我忽略了这一事实。 感谢您的快速帮助!

    此致、Ingolf