This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2809:如何解锁 TMS320F2809 (CCS 5.5)?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2809, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/853560/tms320f2809-how-to-unlock-a-tms320f2809-ccs-5-5

器件型号:TMS320F2809
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

背景

 

目标:定制板上的 TMS320F2809;

Code Composer 版本:

(没有选择、这是我的前任同事的一个旧项目、如何不使用仿真器)

仿真:Spectrum Digital XDS100v2

 

尝试

 

关于 http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html#c28x-device-locked (注意:它不是我的 CCS 版本、但是一种方法。)

 

第一次尝试

关于、

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/489852/1768334

 

Vivek Singh 的第一条消息中,在引导模式 SCI 中,我有:

因此、我的所有密钥都没有0x0000。

 

(目前、我不知道 CSMSCR/安全寄存器的定义/描述)

 

第二次尝试

如果我尝试使用[Unlock]按钮在"on-Chip Flash"视图上解锁、

 

我有:

 

控制台说、

注1:无法擦除闪存,相同的错误:

 

注2:我已连接,

 

 

第三次尝试

尝试使用 UniFlash

解锁器件操作、擦除存储器操作和存储器地址处的密码内容的结果相同。

 

我也尝试擦除扇区 A 的所有扇区例外情况、如 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/248836?F2806x-Flash-locked ( Manoj 的解决方案、Manoj 的 frist 消息)中所述

=>同一错误"[错误] C28xx:闪存编程器:擦除闪存存储器时出错。 设备已锁定或未连接。 操作已取消";

 

删除恢复操作也失败=>"[ERROR] C28xx:闪存编程器:执行删除恢复时出错。 设备已锁定或未连接。 操作已取消。"

 

问题

 

  1. 关于、

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/489852/1768334

从 Vivek Singh 的最后一条消息中、

  1. 我不知道如何获得.map 中的信息。 事实上,我有:

CSM_PWL              003f7ff8  00000008 00000008 00000000 RWIX

CSM                  00000ae0  00000010 00000010 00000000 RWIX

csm_rsvd  0  003f7f80  00000076     

                003f7f80  00000076    DSP280x_CSMPassword.obj (csm_rsvd)

csmpasswds

0          003f7ff8  00000008     

                003f7ff8  00000008    DSP280x_CSMPassword.obj (csmpasswds)

CsmRegsFile

1          00000ae0  00000010    未初始化

                00000ae0  00000010    DSP280x_GlobalDefableVarios.obj (CsmRegsFile)

CsmPwlFile

1          003f7ff8  00000008    未初始化

                003f7ff8  00000008    DSP280x_GlobalVariableDefs.obj (CsmPwlFile)

00000ae0    2b (00000ac0)    _CsmRegs

 

  1. 实际上、我在中有 将此内容归档:

    .sect "csmpasswds"

 

    .int        0xFFFF                ;PWL0 (128位密码的 lsw)

    int        0xFFFF                ;PWL1

    int        0xFFFF                ;PWL2

    int        0xFFFF                ;PWL3

    int        0xFFFF                ;PWL4

    int        0xFFFF                ;PWL5

    int        0xFFFF                ;PWL6

    .int        0xFFFF                ;PWL7 (128位密码的 MSW)

      .sect "csm_rsvD"

      .loop (3F7FF5h - 3F7F80h + 1)

            int 0x0000

      endloop

 

  1. 从.out 文件:我不知道如何从它获得密码!???
  1. 您是否有办法解决问题或解释我的情况、请对我而言?

 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julien、

    [报价]所以我没有所有密钥的0x0000。 [/报价]

    KEYx 值是用户输入、而不是编程的密码值。 因此、这并不表示密码值不是 all_0。

    您需要知道正确的密码才能解锁设备。 如果您使用的是由其他人编程的器件、并且您不知道密码、则无法执行任何操作。 您需要使用新器件并对新密码值进行编程。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    很抱歉,我参考了您的第一条消息: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/489852/1768334

    提取:
    "如果您看到所有内容为0x0、则器件确实处于锁定状态。"

    因此、这不是我的情况。 我预先确定了这一点、以排除一些途径来解决我的问题。

    您需要知道正确的密码才能解锁设备。 

    好的、但很抱歉、我知道如何设置密码。 我可以访问源代码、但我没有该代码的设置。 汇编器文件 不包含特定密码。 我的第一条消息中有一条摘录。

    谢谢 Vivek!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引述]

    提取:
    "如果您看到所有内容为0x0、则器件确实处于锁定状态。"

    因此、这不是我的情况。 我预先确定了这一点、以排除一些途径来解决我的问题。 [/报价]

    您的意思是、它不是您的情况。 您是否在 CCS 内存监视窗口中看到闪存内容为非零值? 您能否发布 CCS 存储器监视窗口的快照?

    另请参阅我上一篇文章中的以下说明。

    [报价]如果您使用的是由其他人编程的器件、并且您不知道密码、则无法执行任何操作。 您需要使用新器件并对新密码值进行编程。 [/报价]

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    再次感谢 Vivek。

    [引用 user="Vivek Singh"]

    提取:
    "如果您看到所有内容为0x0、则器件确实处于锁定状态。"

    因此、这不是我的情况。 我预先确定了这一点、以排除一些途径来解决我的问题。

    您的意思是、它不是您的情况。

    [/报价]

    关于“我的寄存器”窗口的屏幕截图,我没有0x0,而是0xFF;

    [引用 user="Vivek Singh"]

    您是否在 CCS 内存监视窗口中看到闪存内容为非零值? 您能否发布 CCS 存储器监视窗口的快照?

    [/报价]

    当然、

    [引用 user="Vivek Singh"]

    另请参阅我上一篇文章中的以下说明。

    如果您使用的是由其他人编程的器件、并且您不知道密码、则无法执行任何操作。 您需要使用新器件并对新密码值进行编程。

    [/报价]

    我正在寻找使用 XDS100v2进行调试的定制板来自工厂。 因此、它从未用于调试。 我可以访问源代码、并且我已经为汇编器文件提供了一个提取(如果它是已知是否设置了密码的良好来源)。 对我来说、密码从未设置过、但我不理解为什么 DSP 被锁定。 您是否有一些资源可以了解如何设置安全密码?

    此致、
    Julien même í a。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julien、

    您提供的快照用于存储器映射寄存器、而不是闪存。 您需要检查闪存扇区中的值。

    如果密码从未被编程、那么一个正在进行的闪存操作有可能被中断、并且这个操作离开闪存位置、包括密码为0x0、因此器件被永久锁定。 在这种情况下、用户需要使用新器件。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek、

    [引用 user="Vivek Singh"]

    您提供的快照用于存储器映射寄存器、而不是闪存。 您需要检查闪存扇区中的值。

    [/报价]

    所以我错过了一些东西。 如何检查闪存扇区中的值?

    [引用 user="Vivek Singh"]

    如果密码从未被编程、那么一个正在进行的闪存操作有可能被中断、并且这个操作离开闪存位置、包括密码为0x0、因此器件被永久锁定。 在这种情况下、用户需要使用新器件。

    [/报价]

    敲竹杠... 是否有寄存器可用于了解器件是否被永久锁定?

    什么是寄存器 CSMSCR/SECURE (我的第一个帖子中的 CF 屏幕截图)?

    此致、

    Julien même í a。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引述]什么是寄存器 CSMSCR/SECURE (我的第一篇帖子中的 CF 屏幕截图)? [/报价]

    是的、您也可以检查该位以确保器件安全。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您对此还有任何疑问吗?

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    实际上、在更改器件后(SAD 和昂贵)、我可以正常调试它。

    是的、我有一些问题。

    1-如何在寄存器中获得"安全模式"或"安全模式"之间的区别(明确锁定?)?

    2 -如何检查闪存扇区中的值?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julien、

    [引用] 1 -如何在寄存器中获得"安全模式"或"安全模式"之间的区别(最终锁定?)? [/报价]

    只有两种状态。 安全或非安全、可通过读取 CR 寄存器中安全位的值进行检查。 我们无法判断密码值是否为 all_0。

    [引用]当器件为所有闪存扇区中的安全值时、CCS 存储器观察窗口中将显示0x0。 连接到 CCS 后、只需打开 CCS 存储器观察窗口并输入闪存地址、它将显示该值。

    希望这能澄清。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家!