This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28034:当 CCS 调试中发生事件时、XDS110 GPIO 控制

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/860722/ccs-tms320f28034-xds110-gpio-control-when-an-event-occurs-in-ccs-debugging

器件型号:TMS320F28034

工具/软件:Code Composer Studio

您好、香榭丽舍

我想将 XDS110辅助连接器上的 GPIO 用于 CCS 调试。
例如、如果程序中的代码被执行、辅助连接器上的 GPIO1或 GPIO0会变为高电平。

根据 XDS110调试探针 用户指南 www.ti.com/lit/sprui94、它在命令提示符下介绍了"如何使用 XDS110 GPIO 引脚:"。
我想在 C 程序中实现此函数、或者由 CCS 通过某种方式使用事件触发器来控制此函数。

请告诉我它是否起作用。
感谢您的检查。

此致、
Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于美国假期、您可以在12月3日之前收到回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hitosi-San、

    遗憾的是、目前没有 API 可用于从 CCS IDE 添加 GPIO 控制或通过任何接口进行编程。 抱歉。  

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafael、

    感谢您的确认。

    此致、
    Hitoshi