请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28034 工具/软件:Code Composer Studio
您好、香榭丽舍
我想将 XDS110辅助连接器上的 GPIO 用于 CCS 调试。
例如、如果程序中的代码被执行、辅助连接器上的 GPIO1或 GPIO0会变为高电平。
根据 XDS110调试探针 用户指南 www.ti.com/lit/sprui94、它在命令提示符下介绍了"如何使用 XDS110 GPIO 引脚:"。
我想在 C 程序中实现此函数、或者由 CCS 通过某种方式使用事件触发器来控制此函数。
请告诉我它是否起作用。
感谢您的检查。
此致、
Hitoshi