This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312-69M-KIT:关于6级 PID 调优

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/860201/drv8312-69m-kit-regarding-level-6-pid-tuning

器件型号:DRV8312-69M-KIT

我们将参考"Trapezoal Control of BLDC Motors Using Hall Effect Sensors" pdf。 现在、我们将执行6级。

在执行6级时、对于速度控制、我们需要调整 PID 增益。 按如下所示调整增益后、电机以使用"SpeedRef"一词提供的特定速度旋转、但电机会产生一些噪声、并且不会平稳旋转。

此外、我们还参考了文档"C2000Ware_2_00_00_03"中有关 PID 调优的"PID 控制器调优指南.pdf"。

您能告诉我们要调整的增益值、以便电机平稳旋转吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于美国假期、您可以在12月3日之前收到回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将 Kd 设置为0、并同时调节 Kp 和 Ki 作为指南。