This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDXIDDK379D:FCL 测试问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D, LVSERVOMTR, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/860169/ccs-tmdxiddk379d-fcl-test-issue

器件型号:TMDXIDDK379D
主题中讨论的其他器件: LVSERVOMTRC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好专家、

我使用 TMDXIDDK379D 和 LVSERVOMTR 测试了 FCL 代码。

CCS 版本

版本:9.2.0.00013

SDK 版本

C2000Ware_MotorControl_SDK_2_01_00_00

示例代码

fcl_f2837x_tmsdxiddk

控制卡

F28379D controlCARD

就在构建级别3下、我按照说明操作、一切都进展顺利。

第一次运行、  

设置 fclclrcntr=1后

我想像下面那样检查 GPIO 切换、在这个文件中进行介绍:fcl_sensored_pmsm_iddk_users_guide.pdf

但是、我只能看到 GPIO18的脉冲而不是 GPIO16的脉冲。

我还更改为打开 GPIO16以在 FCL_CLA_CODE.CLA 中进行切换、但没有更改。

它显示了这种情况。

我尝试连接 CLA 内核并加载符号、但没有发生任何情况。

我想知道哪里出错了。

BR

Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于美国假期、您可以在12月3日之前收到回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GPIO16仅用于测量每个功能模块执行时间、不用于测试 FCL 性能。  如果要使用该函数,需要将 GPIO16配置为在 configureGPIO()中输出。