This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:ADC 和比较器的引脚相同

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/861161/tms320f28377s-same-pins-for-adc-and-comparators-at-the-same-time

器件型号:TMS320F28377S

大家好,  

我想在 ADC 和比较器上共享相同的模拟信号 (这样我就可以进行 ADC 转换 ,同时 进行硬件比较器的紧急情况等):是否可能?   

   我是否需要在代码中进行任何特殊设置?  

此致

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于美国假期、您可以在12月3日之前收到回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    无需特殊设置;只需使用两个外设。   

    从硬件的角度来看、您可能需要考虑、当 ADC 采样时、ADC S+H 电容器(Ch)上的内部电荷将快速与 ADC 引脚(CS)上外部电容器上的电荷相等。  如果 Cs 为20x Ch、则 ADC 采样时 FSR 峰值/骤降高达5%。  可以使用更大的电容器来减小幅度、并且/或者 CMPSS 数字滤波器可用于滤除此瞬态 ADC 采样事件。