请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 大家好,
我想在 ADC 和比较器上共享相同的模拟信号 (这样我就可以进行 ADC 转换 ,同时 进行硬件比较器的紧急情况等):是否可能?
我是否需要在代码中进行任何特殊设置?
此致
卡洛
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
我想在 ADC 和比较器上共享相同的模拟信号 (这样我就可以进行 ADC 转换 ,同时 进行硬件比较器的紧急情况等):是否可能?
我是否需要在代码中进行任何特殊设置?
此致
卡洛
您好、Carlo、
无需特殊设置;只需使用两个外设。
从硬件的角度来看、您可能需要考虑、当 ADC 采样时、ADC S+H 电容器(Ch)上的内部电荷将快速与 ADC 引脚(CS)上外部电容器上的电荷相等。 如果 Cs 为20x Ch、则 ADC 采样时 FSR 峰值/骤降高达5%。 可以使用更大的电容器来减小幅度、并且/或者 CMPSS 数字滤波器可用于滤除此瞬态 ADC 采样事件。