This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:MATLAB 模型 CAN 通信

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/860270/launchxl-f28379d-matlab-model-can-communication

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

大家好、

我尝试通过 CAN 传输数据。 我将分享下面的方框图。

但获取的消息如下图所示。

为什么我无法读取相关数据。 为什么我遇到错误? 为什么看不到已发送的消息。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于美国假期、您可以在12月3日之前收到回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它看起来像是总线错误。 某些物理连接可能不正常。

    您是否尝试使用120欧姆电阻器端接 CAN 总线?

    尝试使用 CCS 等已知源进行测试、以查看 CAN 总线设置是否正常且工作正常。

    然后从 MATLAB 中进行尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkatesh 您好、

    感谢您的回复。 我使用了终端电阻器。

    由于我没有现成的 CAN 代码、我无法直接使用它。 如果您有、您能否将其传递给我(一个用于通过 CAN 传输数据的代码)。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Srinivasa、

    我将尝试更换 H 和 L 引脚。 我希望有人能帮助我。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    我发现需要更改一个时钟设置。

     

    我很伤心,这一错误使我的3天时间变得很糟糕。 是否有任何文档声明需要进行此更改?

    谢谢。