This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:TMS320F2812中 ADC 的精度

Guru**** 2761525 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/860435/tms320f2812-accuracy-of-adcs-in-tms320f2812

器件型号:TMS320F2812

我正在尝试计算使用此部件中的 ADC 进行的测量的容差/精度。

我们使用外部基准。

数据表显示了+/-50 LSB 的增益误差。  它还显示了+/-80 LSB 的偏移误差。

那么、在尝试计算预期的测量精度时、我应该使用什么?

 我得到的是+/-80?  +/-50? 或+/-(80+50)(即+/-130)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我假设您正在尝试找到总体未调误差(TUE)。 该规范假设不执行系统级校准、用于表示 ADC 实际传递函数与理想传递函数之间的最大偏差。 下面是应用报告 《ADC 性能参数》的一个片段

    另一个有用的资源是:    

    通常、偏移和增益通过硬件/软件进行校准或调整。 如果您还没有,我建议查看此应用报告: F2810、F2811和 F2812 ADC 校准 。 它专门为 F2812器件提供了有关如何校准和减少这些误差的信息。

    此致、

    Marlyn