This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:如何访问 UART 调试端口

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/859331/tms320f28075-how-to-access-uart-debug-port

器件型号:TMS320F28075
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

你(们)好  

在我们的其中一个设计中,我们使用 TMS320F28075PZP,在该设计中,我们需要访问调试 UART,是否有任何 UART 调试端口可用? 如果可用、则表示请确认引脚

谢谢  
Prabhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhu、

    调试端口没有什么特别之处。  您可以将三个 SCI 端口中的任何一个用作 UART 以连接到您的 PC。  您将需要一个 RS232收发器、还需要配置适当的 GPIO 多路复用器寄存器、以便在所需的引脚上获取 SCI 信号。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David  

    感谢您的回复

    GPIO 多路复用器需要单独配置为 SCI 还是需要配置为调试 UART?

    还有任何命令来获取日志?

    如果有任何与此相关的文档、请分享。


    谢谢、
    Prabhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您能否对此进行更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhu、

    [引用用户="Prabhu S"]

    GPIO 多路复用器需要单独配置为 SCI 还是需要配置为调试 UART?

    还有任何命令来获取日志?

    如果有任何与此相关的文档、请分享。
    [/报价]

    SCI 是一个 UART。  只需配置为8个数据、1个停止位、无奇偶校验、您就可以连接到 PC (使用 RS232收发器)。

    没有日志。  您需要编写一个程序来接收数据并使用它执行任何所需的操作。  SCI 只是串行端口。  串行端口的处理需要由 CPU 完成。

    C2000Ware 中提供了 SCI 示例。  例如、此处:

    C:\ti\c2000Ware_2_00_00_03\driverlib\f2807x\examples\cpu1\sci

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    David