主题中讨论的其他器件:C2000WARE
你(们)好
在我们的其中一个设计中,我们使用 TMS320F28075PZP,在该设计中,我们需要访问调试 UART,是否有任何 UART 调试端口可用? 如果可用、则表示请确认引脚
谢谢
Prabhu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
在我们的其中一个设计中,我们使用 TMS320F28075PZP,在该设计中,我们需要访问调试 UART,是否有任何 UART 调试端口可用? 如果可用、则表示请确认引脚
谢谢
Prabhu
Prabhu、
[引用用户="Prabhu S"]
GPIO 多路复用器需要单独配置为 SCI 还是需要配置为调试 UART?
还有任何命令来获取日志?
如果有任何与此相关的文档、请分享。
[/报价]
SCI 是一个 UART。 只需配置为8个数据、1个停止位、无奇偶校验、您就可以连接到 PC (使用 RS232收发器)。
没有日志。 您需要编写一个程序来接收数据并使用它执行任何所需的操作。 SCI 只是串行端口。 串行端口的处理需要由 CPU 完成。
C2000Ware 中提供了 SCI 示例。 例如、此处:
C:\ti\c2000Ware_2_00_00_03\driverlib\f2807x\examples\cpu1\sci
希望这对您有所帮助。
此致、
David