This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK:从 MotorWare 过渡到 MotorControl SDK

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C, TMS320F280041C, BOOSTXL-DRV8320RS, MOTORWARE, C2000WARE, C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/858733/c2000ware-motorcontrol-sdk-transition-from-motorware-to-motorcontrol-sdk

器件型号:C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280049CTMS320F280041CBOOSTXL-DRV8320RSMOTORWAREC2000WARE

客户希望使用 我们的 TMS320F280041C 设计系统。 他们一直在使用 LAUNCHXL-F280049C + BOOSTXL-DRV8320RS 套件和 MotorWare 评估软件。  

为了使用此 MCU、最近发布了一个新的 SDK (例如 C2000Ware_MotorControl_SDK_2_01_00_00)。 这是我们最初使用旧版 MCU 评估的 MotorWare 的一个主要平台变化。

1.是否有任何文档涉及:

  • 从 MotorWare 更改为 MotorControl SDK?
  • 新 SDK 的发展蓝图?
  • 如何使用此新 SDK 开发用户应用?
  • 是否仍支持 MotorWare? 是否有迁移文档?

2.对于我们的应用、我们将需要添加 CAN 通信和一种无需重新编译即可更改电机参数/设置的方法。 我的计划是保留两个闪存段、这些段将保存我们能够通过串行或 CAN 链路更改的电机/应用参数。 在新 SDK 中添加此代码的预期方式是什么? 是否有任何 HAL 支持此开发和/或我们应该使用的其他库。 基本上,我想知道我们应该采用什么理想的开发策略来确保我们以适合 SDK 的方式开发用户代码,以便我们可以利用 TI 将来推出的任何软件来加快开发进度。

3.我注意到这一新平台已完全改造。 有几个新功能,“user.h”文件几乎与旧文件完全不同。 我们发现的新功能之一是故障寄存器。 此功能是有效还是保留供以后使用? 我们在原始平台上发现的一个缺陷是、缺少针对过压/欠压和过温/欠温等问题的原生故障保护。 这是一个令人兴奋的功能、但我找不到如何使用它–代码似乎被锁定在编译的库中。  如果我们可以使用 instaspin 在本地检测到以下所有故障、则使用这些故障将非常有用。

我们在初始编译代码时也遇到了一些问题、因为现在我们需要在两个位置存储电机参数。 第一个位于“user.h”中,现在“user.c”中还有另一个部分,其中包含一些硬编码的电机参数。  

此部分包含带宽和惯性参数。 这些参数历来与运动相关,不用于 FOC。 但是,我的理解是41/49 MCU 仅支持 FOC。 您能不能评论这些参数是什么以及我们应该如何使用它们和/或派生它们,因为我不相信我们会从 ID 周期获得它们。

谢谢你

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 MotorControl 中的 InstaSPIN-FOC 与 MotorWare 中的 InstaSPIN-FOC 几乎使用相同的名称、因此没有特殊的迁移指南。 我们在 MotorControl SDK 中提供了所有示例实验、并提供了详细的实验指南、我们认为客户无需将任何内容从 MotorWare 迁移到 MotorControl SDK。 您可以查看 InstaSPIN 实验指南、该指南应包含您想要的几乎所有内容。

    MotorControl SDK 基于 C2000Ware 中的 driverlib、因此 C2000Ware 中的所有外设示例都可以轻松集成或移植到 MotorControl SDK 中的实验项目。

    这只是速度环路的一个选项、如果知道惯性、您可以直接使用惯性计算速度控制器的增益、这很容易对系统进行调优。 否则、您必须随机设置增益值、并花更多时间对其进行优化。

    InstaSPIN-FOC 仅关注电机驱动算法、故障保护只是一个参考、它是一个工程主题、因为每个系统都有不同的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需指出、如果客户使用的是 F28004x、则必须使用 C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK 进行开发。  MotorWare 仅适用于支持 InstaSPIN 的 F2806x/5x/2x 器件。