主题中讨论的其他器件: C2000WARE、 controlSUITE、 TMS320F28035
大家好、我们正在实现对由 Bilevel Boost PFC 单元供电的相移逆变器的控制、 在该单元中、两个控制由 DSP 类型 TMS320F28235同时管理。 我们发现的问题与升压控制有关。 具体而言、我们希望实现逐周期电流控制、以限制线路吸收的电流、并将其保持在由放置在升压电感循环电流读数上的比较器建立的恒定值。 为此、比较器输出已连接到 TZ 引脚、以便在硬件模式下进行升压控制停止。 软件已经被配置为一旦 TZFLG 被监控并获得其干预、我们 等待同一引脚的状态读取、以表明 电流返回到低于干预阈值电平。 此时、软件将执行 TZCLEAR 以允许升压命令重新启动。 在升压中断内以50kHz 的频率控制当前信号的引脚状态和 TZ 的重新启动。 预期的是升压转换器立即重新启动、这样控制器上就不会出现不连续性: 在实践中、所获得的是升压的命令在重新启动之前保持被阻断约750 μ 秒、脉冲会重试电流比较器的触发和 TZ 的后续块(序列始终以相同的方式重复)。 我们也有机会尝试对逆变器的控制进行类似的保护、结果是电源控制重新启动时始终会有大约750 us 的延迟。
如需了解相关信息、使用了 CBC TZ、但也使用了相同的结果进行了一次性测试。 我们想知道使用 TZ 函数是否有问题、或者我们想获得有关如何正确实现当前 Limt 逐周期函数的建议。