This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28235:振动测试

Guru**** 2510035 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/713184/tms320f28235-vibration-test

器件型号:TMS320F28235

您好!  

客户询问 F28235 Q100版本是否在我们的实验室中进行了振动测试?

他们进行了10G 测试、发现一些物理损坏。  

有意见吗?

非常感谢。

BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约旦
    您能否提供有关"物理损坏"的更多信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还需要封装信息。 完整的器件型号会有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q100仅在属于模腔封装时、才需要在 IC 认证上进行振动测试。 对于塑料封装、这不是必需的测试。 但是、由于这些器件可用于汽车市场、我们的许多汽车客户已经对包含 TMS320F28235或类似组件的系统进行了振动测试。

    系统级振动测试期间的主要研究接口是焊点。 TI 没有报告此类器件在 IC 的内部互连方面有任何问题。

    如果焊点有问题、建议客户对其故障情况进行更多的故障分析。 电路板设计、焊接工艺和焊点材料可能会影响此类测试的性能。

    注意: TMS320F28235有2个适用于汽车级产品的封装版本。 TMS320F28235具有 PowerPAD QFP 和 BGA 版本。