This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M36P63C2:逆变器的并联运行

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: F28M36P63C2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/852381/f28m36p63c2-parallel-operation-of-inverters

器件型号:F28M36P63C2

尊敬的所有人:

我有两个在独立模式下工作良好的逆变器、现在我想并联操作它们。 所有控制部分都在协处理器微控制器的 Simulink 附加组件中实现。 我使用的微控制器是 F28M36P63C2。

我所面临的问题如下: 当我开始将其中一个逆变器(逆变器1)与负载一起运行、然后我想使第二个逆变器(逆变器2)同步时、逆变器2需要在连接点读取电压而无需连接(即不关闭继电器)。 即使在第二个逆变器的电压传感器输出端、波形也非常好、在 CCS 图形中、每10-15秒该电压就会在几秒钟内变得非常嘈杂、然后恢复正常。 因此、尝试连接是不安全的。

问题可能与我使用 ePWM ADC SOCA 来触发 ADC 输入有关。 请注意、当继电器打开时、第二个逆变器的 PWM 信号与我尝试读取的连接点电压不对应(第二个逆变器的 PWM 信号不是我尝试读取的创建连接/负载电压的信号、 由逆变器1创建)。 我不确定这到底是不是问题、还是应该如何处理。

以前是否有人遇到过类似的情况? 任何提示都非常有用。

提前感谢。

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    两个逆变器是否始终以相同的 PWM 频率进行同步开关?
    您尝试读取电压的实例是否可能由于打开另一个逆变器(在本例中为逆变器1)而产生噪声?

    [引用 user="Alexandros Paspatris"]我要同步第二个逆变器(逆变器2)
    您似乎正在尝试同步此处的 PWM -这是正确的吗?

    此外、是否仅测量噪声、或者在探测电压信号时实际看到噪声?
    我想这是因为逆变器1的开关噪声耦合到逆变器2的异步测量中。

    [引用 user="Alexandros Paspadus"]问题可能与我使用 EPWM ADC SOCA 来触发 ADC 输入有关。 [/报价]
    您使用哪个 PWM 事件来生成 SOCA?  您是否尝试在不同的时间实例中对信号进行采样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的回复。

    两个逆变器以相同的开关和采样频率运行。

    相同的代码在2台不同的计算机上运行、每个逆变器的每个微控制器一个。

    由于第一个逆变器最初是单独运行的(与负载一起运行)、我要尝试的是同步现有电源系统上的第二个逆变器(由逆变器1和负载组成)。 电压读数非常好、但每10-15秒会严重失真、因此我尚未尝试同步它们。

    如果噪声来自逆变器1的开关、它是否是永久性的?

    同步 PWM 意味着什么?

    探测电压和传感器的0/3V 输出中都不存在噪声。 它只存在于我从代码中读取 ACD 输出值的 CCS 图形中。 因此、它似乎是在 ADC 转换中启动的。

    我在 EPWM2A 处使用事件触发器、第一次事件 CTR =零、CTR =周期。 我还尝试了仅使用 CRT=ZERO 或 CTR=PERIOD 和第二个事件启动。

    希望我能回答您的问题。 如果您需要其他信息、请告诉我。

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PWM 输出可被同步。 即使它们位于2个不同的微控制器上、您也可以将同步输入从一个 MCU 发送到另一个 MCU。
    请参阅"图7-7. 器件 TRM 的时基计数器同步方案4"。 这允许将 GPIO 信号用作同步输入。
    一个 MCU 可生成 EPWMxSYNCO、并可作为 EPWMxSYNCI 连接到另一个 MCU。

    由于您提到测量信号中没有噪声-当在示波器上绘制时、但噪声仅存在于 CCS 图中、我想知道这是否是图形问题。 是否有可能用一些其他数据覆盖图形缓冲区? 捕获的数据是否出现溢出?
    此外、请交叉检查您的图形属性、并确保缓冲区设置等准确无误。


    [引用 USER="Alexandros Paspatris"]探测电压和传感器的0/3V 输出均不存在噪声。 它只存在于我从代码中读取 ACD 输出值的 CCS 图形中。 因此、它似乎是在 ADC 转换中启动的。[/quot]

    这使我怀疑上面第2点可能是这样。 ADC 不太可能引入此类噪声-它可能是图形伪影。 因此、在进行上述检查时、这是值得的。 此外、请尝试检查 ADC 数据(而不仅仅是图形)、并检查您是否看到相同的异常。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复。

    我不认为第2点是因为:

    1) 1)当我在独立模式下运行逆变器(如果我只将逆变器2连接到负载)时、一切都很完美。 没有噪声、并且使用完全相同的设置可以清楚地看到图形。

    2) 2) ADC 的输出连接到某些保护逻辑系统、例如、在过压情况下、这会打开继电器。 在同步情况下尝试读取电压时、将启用此保护系统。 因此、该噪声存在于 ADC 的实际输出中、而不是仅出现在图中。

    在两个 MC 之间使用连接将是一项严格的要求。 如果没有这种方法、我无法准确读取电压? 问题是否确实是由来自 PWM 的触发引起的?

    在我发表上述评论后、请告诉我您是否有更多见解。

    非常感谢。

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Alexandros Paspadus"]在两个 MC 之间使用连接将是一项严格的要求。 如果没有这种方法、我无法准确读取电压? 问题是否确实是由来自 PWM 的触发引起的?[/quot]

    我无法确定问题是否确实是由 PWM 触发引起的。 同样、即使在本例中、我也希望您可以在探测电压或传感器输出端看到噪声。 但您说的是、在 ADC 输入上没有观察到噪声。

    当您说噪声时、您观察到哪种噪声? 是否有图案? 多少个样本超出预期范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、在同步过程中、第二个逆变器未连接到负载(继电器打开)。 因此、探测负载电压仅由逆变器1产生。 在逆变器1中、一切运行顺利。 那么、除了逆变器2中存在对要影响的负载电压进行采样的问题外、您为什么会受到影响?

    我可以在 CCS 图中看到4个完整的正弦波电压周期。 每10-15秒、大约8-12个周期会严重失真(波形不是正弦波、也有一些尖峰)。 之后、电压恢复正常。 在10-15秒后、同样会发生同样的情况。

    我希望这对我们有所帮助。

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们还将 ADC 之后的电压发送到 ECAP 模块、并在示波器中进行了图示。 同样的问题仍然存在。 因此、这肯定不是内存或图形的问题。

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 USER="Alexandros Paspadus"]我们还将 ADC 之后的电压发送到 ECAP 模块、并将其在示波器中进行了图像处理。 同样的问题仍然存在。 因此、这肯定不是内存或图形的问题。[/quot]

    感谢您确认这一点。

    [引用 USER="Alexandros Paspatris"]探测电压和传感器的0/3V 输出均不存在噪声。 它只存在于我从代码中读取 ACD 输出值的 CCS 图形中。 因此、它似乎是在 ADC 转换中启动的。[/quot]

    您确认了2件事情。
    这些是进入 ADC 的感应信号中没有噪声。
    2.噪声反映在 ADC 结果上、并通过图表以及其他方法(eCAP)进行观察。

    其他输入端(如 Vref hi/lo、电源、IO 开关)是否有噪声? 是否与噪声一致?

    我还想向 ADC 专家介绍一下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我确认了这两项。

    此外、我在没有最初使用的低通滤波器的情况下测试了 ADC 输出。 似乎每15秒就会出现一次正弦波形的大尖峰(电压大约为20Vac、尖峰大约为300V)。 在50Vac 时也观察到相同的尖峰。

    请注意、电压传感器的输出端不存在该尖峰。

    两个微控制器通过2个 USB (每个 USB)连接到每台计算机。

    您能根据这些了解更多吗? TI 是否有 ADC 专家可以参与讨论?

    谢谢。

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Alexandros Paspadies">您能根据这些内容了解更多吗? TI 是否有 ADC 专家可以参与讨论?[/QUERP]

    是的-这就是我的意思。 我将在 TI 与 ADC 专家交流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!  

    请注意、我可以与您分享一些图表和视频、以通过电子邮件或 Skype 为您提供帮助。

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了:探测了5V 至 GND 引脚。 uController 电源看起来非常稳定、没有任何尖峰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    在本主题上为 Bharathi 挑选。  在通过该线程读取后、我想做一些澄清。

    1)我将通过 E2E 系统向您发送朋友请求。 我们可以使用它来私下共享文件/范围图、如您所述。  如果您愿意分享、我希望尽可能查看原理图。  如果您只能共享 MCU 相关页面、那也是可以的。  我还想知道保护器件的 PN (原理图中可能会有这种情况)、以及这两个 MCU 如何共存于您的系统中、即彼此隔离等

    2)您是否测量了 ADC 引脚或电压传感器本身的电压传感器输出?  我们很可能会拾取迹线上的噪声、而信号也不是一样的。

    3)您提到使用 eCAP 产生与 ADC 相同的结果,我推断您也会看到此路由上的噪声。  您可以确认这一点吗?

    4)您上一篇文章提到、观察芯片提供 uC 电源的干净5V/GND。  您能否查看 C2000 MCU 上的3.3V 和1.8V 电压轨以及 VREFLO/VSSA 信号、尤其是模拟电源引脚?  ADC 内部的 VREFLO 被接至 VSSA、所以任何接地移动将导致转换后的电压输入发生变化、即使输入信号是干净的

    我认为以上内容是一个良好的开端、如果我有上述一些信息、我们可以更深入地了解。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的观看。

    1) 1)我私下共享信息。 我正在等待您的回复。

    2) 2)传感器的输出连接到带状电缆。 带状地连接到微控制器地。 我使用差分电压探头测量了传感器的带状输出引脚与 uC 接地的关系。 1MHz 后示波器中存在一些噪声、但第1个逆变器(已连接)中也存在相同的噪声、但这不会出现此问题。

    3) 3)已确认!

    4) 4)我将测试3.3V。 在哪里可以找到1.8V 电压轨?

    谢谢。

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有更新吗?

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    Q4)我将测试3.3V。 在哪里可以找到1.8V 电压轨?

    a4)您需要查看 VDD18引脚的相关信息,尽管我在进一步思考这些问题之后,我怀疑这些问题会导致什么问题。  重要的是 VDDA#引脚和 VSS#引脚是干净的。  VSSA#也将用作 ADC 的接地基准点。

    返回到噪声耦合问题。  根据我的经验、通常最好将 ADC 样本放置在 PWM 的切换点附近、以获得最大/最小电压电平和系统的真实捕捉。  但是、PWM 的开关点通常是数字电源系统中最噪声的条件、因此我们面临将该噪声采样到 ADC 的风险。

    观察噪声的传入和传出可能意味着我们正处于 ADC 采样的开关事件的边缘、并且我们会随着时间的推移对此进行"差"(这将表示一定数量的采样抖动); 或者、拓扑的某些元件仅在特定条件下才会上线、然后会消失、回来等等

    我想我们看到的是前者、但如果是后者、您可以根据您的代码执行的操作进行评论。

    我们可以一直尝试将 ADC 触发器移开、但为此、我认为您需要使另一个 PWM 在线。  在这种情况下、新的 PWM 可能是控制 FET 的现有 PWM 的镜像、但应在更早触发 ADC 之前的几个周期内放置比较值。  我们可以继续移动此区域、看看是否可以为所有条件找到"安全"区域。  这里的缺点是 ADC 采样不会及时接近开关、因此我们返回的信息可能会有一些损失。

    另一种选择是查看我们是否可以观察到该"噪声"耦合到信号或 VDDA/VSSA 引脚、并尝试对其进行抑制/过滤。  这可能是引脚附近/引脚处增加的一些电容。  通常需要检查的其他一点是、您始终使用的所有去耦电容器在物理上尽可能靠近器件。  这将有助于减少我们可能从电力电子设备中拾取的辐射噪声量。

    期待您对上述内容的看法。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="MatthewPaate"]

    我们可以一直尝试将 ADC 触发器移开、但为此、我认为您需要使另一个 PWM 在线。  在这种情况下、新的 PWM 可能是控制 FET 的现有 PWM 的镜像、但应在更早触发 ADC 之前的几个周期内放置比较值。  我们可以继续移动此区域、看看是否可以为所有条件找到"安全"区域。  这里的缺点是 ADC 采样不会及时接近开关、因此我们返回的信息可能会有一些损失。

    [/报价]

    您好!

    您能解释一下如何在 Simulink 支持包中执行此操作吗? 我已经有3个 PWM (每个桥臂一个)。 我是否应该添加具有相同开关频率的第4个、然后在其他位置进行初始化?

    谢谢。

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们尝试创建与其他3设置完全相同的第4个 PWM 模块。 我们刚刚更改了 CMPA、它不是来自现在通过对话框指定的输入。 我们在定时器周期范围内尝试了许多 CMPA 值(即0-4687)、但没有发生任何变化。 我们遇到了完全相同的问题。

    我还通过个人邮件向您发送了一些额外信息。

    如果您有任何其他想法、请告诉我。

    谢谢。

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在论坛之外跟进、是否可以在隔离式接地平面上添加耦合电容器、以便为两者之间发生的任何噪声耦合提供接地路径?  也会将其他人添加到链中以获取他们的输入。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否详细介绍一下电容器的连接点和 所需电容器的性质?

    非常感谢。

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能需要一些 Y 电容器来进行共模噪声滤波。

    控制两个逆变器的两个微控制器在负直流总线(总线-)有自己的 GND。 由于 CM 噪声、这些 GND 相对于机箱 GND 可能处于不同的电平。 因此、当它们在公共连接点测量相同的输出电压时、CM 噪声可能会破坏 ADC 测量。 通过添加 Y 电容器、您可以抑制这些 CM 噪声。 请参阅随附的文档以了解有关此内容的讨论。

    Shamime2e.ti.com/.../Y_5F00_caps.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    您能否为我提供所讨论的控制器所需的 Y 电容(类型和电容)及其连接点的规格?

    我还将检查随附的文档。

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能需要一些 Y 电容器来滤除系统中的共模噪声。 由于两个逆变器测量的输出电压相同、因此其 GND 基准必须处于相同的电势。 但是、由于 CM 噪声、它们可能会因机箱接地而异。 在单独的 GND 和机箱接地之间添加 Y 形电容器将过滤这些 CM 噪声影响。 随附一篇文章、供您参考。

    Shamime2e.ti.com/.../1104.Y_5F00_caps.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能需要一些 Y 电容器来滤除系统中的共模噪声。 由于两个逆变器测量的输出电压相同、因此其 GND 基准必须处于相同的电势。 但是、由于 CM 噪声、它们可能会因机箱接地而异。 在单独的 GND 和机箱接地之间添加 Y 形电容器将过滤这些 CM 噪声影响。 随附一篇文章、供您参考。

    Shamime2e.ti.com/.../3187.Y_5F00_caps.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能需要一些共模滤波电容器(Y-cap)来降低 CM 噪声。 在单独的 MCU 参考 GND (对于每个逆变器)和机箱 GND 之间需要使用这些引脚。 随附一篇有关 CM 过滤器的参考文章。

    Shamime2e.ti.com/.../1207.Y_5F00_caps.pdf