Other Parts Discussed in Thread: F28M36P63C2
尊敬的所有人:
我有两个在独立模式下工作良好的逆变器、现在我想并联操作它们。 所有控制部分都在协处理器微控制器的 Simulink 附加组件中实现。 我使用的微控制器是 F28M36P63C2。
我所面临的问题如下: 当我开始将其中一个逆变器(逆变器1)与负载一起运行、然后我想使第二个逆变器(逆变器2)同步时、逆变器2需要在连接点读取电压而无需连接(即不关闭继电器)。 即使在第二个逆变器的电压传感器输出端、波形也非常好、在 CCS 图形中、每10-15秒该电压就会在几秒钟内变得非常嘈杂、然后恢复正常。 因此、尝试连接是不安全的。
问题可能与我使用 ePWM ADC SOCA 来触发 ADC 输入有关。 请注意、当继电器打开时、第二个逆变器的 PWM 信号与我尝试读取的连接点电压不对应(第二个逆变器的 PWM 信号不是我尝试读取的创建连接/负载电压的信号、 由逆变器1创建)。 我不确定这到底是不是问题、还是应该如何处理。
以前是否有人遇到过类似的情况? 任何提示都非常有用。
提前感谢。
Alex