This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:CPU1 CLA_sqrt 示例代码问题。

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/855694/tms320f28377d-a-question-of-cpu1-cla_sqrt-example-code

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、

我构建此示例代码没有问题、但我找不到对 CLAmath.lib 的任何引用。 我想知道为什么在不在 sqrt.cla 中包含 CLAmath.h 的情况下毫无问题地构建这个示例代码。

如有任何建议、请告知您、感谢您的帮助。

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    请参阅下面的屏幕截图。  这来自 C2000Ware V2.00.03。   

    您是否看到了一些不同的东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lori、

    请导入文件夹 C:\TI\c2000\C2000Ware_2_00_00_03\device_support\f2837xd\examples\cpu1\cla_sqrt 下的示例项目、并检查差异。

    我看不到任何语句、包括 CLAmath.h 或这个项目的任何 CLA 库。

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    我理解您的问题。  让我来看看这一点、在星期三结束之前回来。  

    此致

    Lori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    该示例使用编译器内在函数。  通过简单地使用__sqrt (),编译器将采用 Newton-Raphson 除法序列。 无论何时您在函数之前看到__、它都可能是内在函数。  

    编译器参考指南中未记录这种特定内在函数、这使这种情况变得令人困惑。  __sqrt ()是记录的__meisqrtf32内在函数的别名。   

    我将提交更新编译器指南文档的请求。

    我希望我的答复能回答你的问题。  如果是、请按"已验证答案"通知我。  如果没有、请提供其他信息。  如果您有新问题、请开始新主题。

    此致

    Lori