This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:McBSP 多通道模式问题

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/833655/tms320f28377d-mcbsp-multichannel-mode-question

器件型号:TMS320F28377D

您好 Champ、

在 TRM 中,我可以看到下面的说明,它是否意味着接收只支持两个分区,发送只支持8个分区?

可以有两个接收分区(A 和 B)和8个发送分区(A–H)。

 对于 McBSP 模式,它是否意味着多通道模式只支持8位字?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的帖子已分配给专家、有人很快就会回复您。 感谢您的耐心!

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还在研究这个、将通过 tommorow 更新线程。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多通道模式应支持8/12/16/20/32位宽数据大小。  

    我认为、通过 RCERx 和 XCERx 寄存器、您应该可以在2个接收和8个发送方面执行什么操作。

    本应用手册详细介绍了多通道模式的实现;即使是为 C6000 DSP 编写的、C2000器件上的 McBSP 也是相同的。

    http://www.ti.com/lit/spra491 

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    我的问题是、接收是否可以支持8个分区?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnson、

    我不确定我是否理解 C-H 分区的含义  在文档中、只有2个分区:A (低16位)和 B (高16位)。

    但是、共有8个子帧、每个子帧具有总共128个通道中的16个通道。  每个子帧可针对 Rx、Tx 或两者进行独立配置。  我假设您的 A-H 问题是指子帧、在这种情况下、您的拆分可以根据需要进行配置。

    如果我仍然理解不正确、请告诉我。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnson、

    返回查看是否仍有问题或问题已解决。  我将标记为 TI 认为已解决、但如果您回复、则会重新打开。

    最棒的

    Matthew