您好 Champ、
在 TRM 中,我可以看到下面的说明,它是否意味着接收只支持两个分区,发送只支持8个分区?
可以有两个接收分区(A 和 B)和8个发送分区(A–H)。
对于 McBSP 模式,它是否意味着多通道模式只支持8位字?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Champ、
在 TRM 中,我可以看到下面的说明,它是否意味着接收只支持两个分区,发送只支持8个分区?
可以有两个接收分区(A 和 B)和8个发送分区(A–H)。
对于 McBSP 模式,它是否意味着多通道模式只支持8位字?
陈
多通道模式应支持8/12/16/20/32位宽数据大小。
我认为、通过 RCERx 和 XCERx 寄存器、您应该可以在2个接收和8个发送方面执行什么操作。
本应用手册详细介绍了多通道模式的实现;即使是为 C6000 DSP 编写的、C2000器件上的 McBSP 也是相同的。
最棒的
Matthew
Johnson、
我不确定我是否理解 C-H 分区的含义 在文档中、只有2个分区:A (低16位)和 B (高16位)。
但是、共有8个子帧、每个子帧具有总共128个通道中的16个通道。 每个子帧可针对 Rx、Tx 或两者进行独立配置。 我假设您的 A-H 问题是指子帧、在这种情况下、您的拆分可以根据需要进行配置。
如果我仍然理解不正确、请告诉我。
最棒的
Matthew