你(们)好
我们第一次发现这种"定期复位"问题时、 我们更换了芯片并再次下载了软件(不更换系统板)。整个系统板工作正常、不会进入终端设备(空调中的电机控制盒)。
但是、将系统板放入终端设备(空调中的电机控制箱)后、重置问题再次出现。
移除系统板中的低压复位芯片后 、我们监控了3.3V 和 XRS 引脚。 波形如下:(可以看出 XRS 有芯片发出的常规下拉波形)确定芯片重复复位。
绿色线是 XRS 引脚、蓝色线是3.3V VCC 引脚。 您能帮我分析一下为什么会发生这种情况?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我们第一次发现这种"定期复位"问题时、 我们更换了芯片并再次下载了软件(不更换系统板)。整个系统板工作正常、不会进入终端设备(空调中的电机控制盒)。
但是、将系统板放入终端设备(空调中的电机控制箱)后、重置问题再次出现。
移除系统板中的低压复位芯片后 、我们监控了3.3V 和 XRS 引脚。 波形如下:(可以看出 XRS 有芯片发出的常规下拉波形)确定芯片重复复位。
绿色线是 XRS 引脚、蓝色线是3.3V VCC 引脚。 您能帮我分析一下为什么会发生这种情况?
Zhihong、
我的第一个想法是、这是由于看门狗造成的。 但是、脉冲宽度和频率表明存在其他情况。 请尝试以下操作:擦除闪存并为电路板加电。 WD 将超时并一直复位部件。 脉冲宽度应约为51.2us (512 x 10ns)、频率应约为76Hz [10MHz/(512 x 256)= 76.29Hz 或13.1MS]。 如果您观察到这一点、这就告诉我们 WD 正按照它应有的方式工作。
是否在应用中启用了 WD?
您提到、在更换 MCU 的电路板上、您在将电路板放入终端设备后开始观察复位情况。 如果电路板在终端设备外工作正常、但在其被放入终端设备后开始表现出这种行为、则可能是电路板外部的事件。 系统中是否有任何事件以出现复位的频率发生?
您能否与我私下分享电路板原理图?