This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28062:意外复位定期问题

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/850309/tms320f28062-accidentally-reset-regularly-issue

器件型号:TMS320F28062

你(们)好

        我们第一次发现这种"定期复位"问题时、 我们更换了芯片并再次下载了软件(不更换系统板)。整个系统板工作正常、不会进入终端设备(空调中的电机控制盒)。

       但是、将系统板放入终端设备(空调中的电机控制箱)后、重置问题再次出现。

        移除系统板中的低压复位芯片后 、我们监控了3.3V 和 XRS 引脚。 波形如下:(可以看出 XRS 有芯片发出的常规下拉波形)确定芯片重复复位。

        绿色线是 XRS 引脚、蓝色线是3.3V VCC 引脚。 您能帮我分析一下为什么会发生这种情况?

     

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是放大波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhihong、

               我的第一个想法是、这是由于看门狗造成的。 但是、脉冲宽度和频率表明存在其他情况。 请尝试以下操作:擦除闪存并为电路板加电。 WD 将超时并一直复位部件。 脉冲宽度应约为51.2us (512 x 10ns)、频率应约为76Hz [10MHz/(512 x 256)= 76.29Hz 或13.1MS]。 如果您观察到这一点、这就告诉我们 WD 正按照它应有的方式工作。  

    是否在应用中启用了 WD?  

    您提到、在更换 MCU 的电路板上、您在将电路板放入终端设备后开始观察复位情况。 如果电路板在终端设备外工作正常、但在其被放入终端设备后开始表现出这种行为、则可能是电路板外部的事件。 系统中是否有任何事件以出现复位的频率发生?  

    您能否与我私下分享电路板原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此进行了任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动而关闭。