This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
在1周内、即使在 CCS 错误上也浪费时间(生成以寻求帮助!)、我会要求每个人都向我展示一种方式、一个文档或一个能够帮助我处理 CCS 而不会出现错误的人。 4年前、使用 CCS6不是问题、现在使用 CCS9、我有很多问题根本无法解决。
请为我提供指导、
谢谢
此致
Moham
穆罕默德
您是否能够在不进行任何修改的情况下编译示例项目?
如果是、则需要查看在工程中修改的内容、这会导致错误。 例如、在这种情况下、错误与链接 cmd 文件有关。 您需要提供适当的链接器 cmd 文件或包含路径、但此处似乎不是这样。
此致、
Vivek Singh
Vivek、
要将 bissc.h 添加到我的代码中、我只需要在代码顶部添加一个 include 和相关的.cmd 文件? 如果足够、我会在这里进行测试并提供结果、如果不够、请以这种方式帮助我...
关于
Moham
如果您只想在存储此文件的位置添加另一个包含路径、那么您应该可以不出现任何问题。 我看到 cmd 文件名已更改、因此未找到该 cmd 文件名。 文件名不应因添加包含路径而更改。 如果您现有的工作区有问题、请使用新的工作区并重新导入工程、然后尝试包括路径。
此致、
Vivek Singh
我以前的帖子图像有什么问题? 我对提到的错误感到困惑和厌烦...
穆罕默德
在上一个屏幕截图中、您将链接到 PM_BissC_Lib.lib 库、但我看不到该库的包含路径。 确保为 该库添加库搜索路径。
如果使用 bissC cmd 文件编译工程、请确保将其复制到工程目录。 并从构建中排除任何其他 cmd 文件。 您可以通过右键单击文件并选择'Exclude from Build'来执行此操作。
此致、
Ozino