This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312-69M-KIT:关于5级 PID 调优

Guru**** 2757415 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/854697/drv8312-69m-kit-regarding-level-5-pid-tuning

器件型号:DRV8312-69M-KIT

关于随附的 BLDC 电机规格(DT4260-24-055-04h-PT make)、我们对使用正确的 PID 参数有几个问题。

一旦 ILoopFlag 被置位且 CurrentSet = 1.2、PID 往往进入饱和状态(pwm1.DutyFunc 跳至31129)。 [要施加负载、只需手动固定电机轴]

2.选择以下基本数量以初始化 KP:

base_voltage = 13.85 [24 /sqrt (3)]

BASE_CURRENT = 3.5 [额定扭矩/扭矩常数]

BASE_FREQ = 230  

3.如何为上述配置选择正确的 Umax 和 Umin?

4 .Speed RPM 似乎在10000范围内。 它是有效速度吗? 我们如何验证电机速度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须根据运行状态调整 KP&KI。 或者、  如果您按以下链接下载并安装 C2000Ware、则可能需要查看"ti\c2000Ware_2_00_03\libraries\control\DCL\c28\docs"下的 PID 控制器调优 Guide.pdf 文档。

    http://www.ti.com/tool/C2000WARE

     UMAX 必须设置为小于_IQ (1.0)的值。

     Umin 必须设置为大于_IQ(-1.0)的值。