Other Parts Discussed in Thread: MAX232
Vamsi、您好、感谢您提供的信息。
要进行串行编程并连接到独立板、我必须将 PC 的 TX 线连接到 MAX232、并将 MAX232线连接到 F28377D 的 RX 线、并将 PC 的 RX 线连接到 MAX232的 TX 线、将 F2837D 的 TX 线连接到 MAX232 RX 线?
或者、我能否将 PC 的 TX 和 RX 线直接连接到 F28377D 的 RX 和 TX 线? 我之所以提出这一点、是因为我不知道 F28377D 的 RX 和 TX 线路是否可承受5伏电压。 如果我正确地记住、PC 的串行端口以5伏的电压运行。 我可能会错、但最好是要求确保。
请告诉我您的想法。
再次感谢您的帮助。
Peter