This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:串行接口连接

Guru**** 2932820 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/852805/tms320f28377d-serial-interface-connections

主题中讨论的其他器件:MAX232

Vamsi、您好、感谢您提供的信息。

要进行串行编程并连接到独立板、我必须将 PC 的 TX 线连接到 MAX232、并将 MAX232线连接到 F28377D 的 RX 线、并将 PC 的 RX 线连接到 MAX232的 TX 线、将 F2837D 的 TX 线连接到 MAX232 RX 线?

或者、我能否将 PC 的 TX 和 RX 线直接连接到 F28377D 的 RX 和 TX 线? 我之所以提出这一点、是因为我不知道 F28377D 的 RX 和 TX 线路是否可承受5伏电压。 如果我正确地记住、PC 的串行端口以5伏的电压运行。 我可能会错、但最好是要求确保。

请告诉我您的想法。

再次感谢您的帮助。

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    您对 MAX232连接正确。

    我要求我们的电路板专家进行确认并进一步帮助您。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    您是否具有 Max232的确切器件型号? Max232将以 VCC -0.3 V 的电压将输出驱动到 MCU、因此 输出电压将由 VCC 决定。 只需确保使用3.3V (而不是5.0)驱动 VCC、您就可以了。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Peter,好名字:)  

    感谢您提供的信息、但我决定使用 F28377D 上的 JTAG 接口。

    您会建议德州仪器(TI)使用哪个 JTAG 编程器将代码下载到独立电路板上?

    从 TI 商店购买一些 F28377D 和 JTAG 编程器大约需要一周时间、但不确定哪款 JTAG 编程器可与 CCS9搭配使用。

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    如果您正在寻找使用 CCSv9对 F2837xD 闪存进行编程的仿真器、请查看: http://www.ti.com/tool/TMDSEMU200-U

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vamsi、您好、谢谢。 这正是我要找的。

    祝你度过美好的一天:)

    Peter