This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320LF2407A:边界扫描?

Guru**** 2508145 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320LF2407A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/851644/tms320lf2407a-boundary-scan

器件型号:TMS320LF2407A

数据表显示“x240xA DSP 不包括边界扫描。 这些设备的扫描链仅对仿真功能有用。”

这是否意味着无法通过 TMS320LF2407A JTAG 接口对 JTAG 链中下游器件进行边界扫描测试?

由于它不支持边界扫描、我想它需要一个旁路模式来执行此操作。 它是否具有此旁路模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为扫描链的一部分连接时、该器件可设置为"旁路"模式、从而允许其他器件与它串联在 JTAG 链中。

    您可以正常方式对下游器件执行边界扫描测试、但在 C24x 器件上、未实现完整的内部边界扫描寄存器、且 JTAG 端口仅用于仿真和编程。  

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Richard。

    为了澄清这一点、编程是否意味着对内部存储器或  下游 JTAG 器件(例如、PLDO 等)进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。  我的意思是使用 TI 的工具对 LF2407闪存进行编程。  对于扫描链上的其他器件、您需要这些供应商提供的工具、并且需要对其进行配置以识别链中的旁路器件。

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否通过使用一个"旁路"指令将2407A 进入旁路模式、或者是否有一种方法强制2407A 以其他方式进入旁路模式?

    谢谢、Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don、

    正确。 通过将'11111111'写入 JTAG 配置电阻器、可将器件置于旁路模式。 DSP 的 JTAG 规范是...

     -指令寄存器长度

        8位、仅支持 IEEE 1149.1指令是 BYPASS

    - BYPASS 指令:

        11111111 (0xFF)

    -指令寄存器捕获模式长度:

        8位

    边界扫描长度

        不适用

    - JTAG ID 代码

        不适用

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、感谢您提供的信息。 我们正在 ATMISP 工具上与 Atmel 合作、但它未正确检测到2407A。

    他们询问我是否可以问您"当 TI 2407A 进入旁路模式(在旁路指令操作码中移位后)时、1位旁路寄存器的默认状态是什么"。

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don、

    很抱歉耽误你的时间。  我和我的同事一直在浏览我们关于这一主题的信息、但没有发现任何相关信息。  我认为我们必须诚实、说我们不知道。  该产品已经很旧了、现在没有任何设计人员在 TI 工作。  很遗憾、我们不能再为此提供更多帮助了。

    此致、

    Richard