数据表显示“x240xA DSP 不包括边界扫描。 这些设备的扫描链仅对仿真功能有用。”
这是否意味着无法通过 TMS320LF2407A JTAG 接口对 JTAG 链中下游器件进行边界扫描测试?
由于它不支持边界扫描、我想它需要一个旁路模式来执行此操作。 它是否具有此旁路模式?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
数据表显示“x240xA DSP 不包括边界扫描。 这些设备的扫描链仅对仿真功能有用。”
这是否意味着无法通过 TMS320LF2407A JTAG 接口对 JTAG 链中下游器件进行边界扫描测试?
由于它不支持边界扫描、我想它需要一个旁路模式来执行此操作。 它是否具有此旁路模式?
Don、
正确。 通过将'11111111'写入 JTAG 配置电阻器、可将器件置于旁路模式。 DSP 的 JTAG 规范是...
-指令寄存器长度
8位、仅支持 IEEE 1149.1指令是 BYPASS
- BYPASS 指令:
11111111 (0xFF)
-指令寄存器捕获模式长度:
8位
边界扫描长度
不适用
- JTAG ID 代码
不适用
此致、
Richard