This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:使用外部晶振、X1低电压和高电压电平

Guru**** 2550550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/851101/tms320f28034-external-crystal-used-x1-low-and-high-voltage-level

器件型号:TMS320F28034

您好!

当一个外部晶振被连接至 F28034 X1和 X2时、X1上的电压电平有一个疑问。

在数据表中、X1和 X2为1.8V 电平信号。 这意味着、最高电平为1.8V。 低级别的功能呢? 为了确保 X1和 X2可以工作、建议的峰间电压是多少?  

我认为、晶体的峰间电压应接近1.8V、但高电平不应超过1.8V。

在下面、高电平为2.2V、高于1.8V。 对于 F28034、这是不正常的。 峰间电压(2.2V-1.3V=0.9V)会怎么样? 够了吗?

F2837x 呢? 它有一点不同。 如果外部晶振连接到 X1和 X2、那么高电平和峰间电压是多少?

非常感谢。

BR、Jordan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦

    您以前发布过此问题、现已离线解决。 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/823199#pi320995filter=all&pi320995scroll=false

    您是否再次错误地发布了它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    不完全相同。

    F28034、我的问题是:

    1) 1)最低低电平是多少?

    2) 2)什么是对 pk-to pk 的请求?

    对于 F2837x、  

    1) 1)使用晶体时的最小和最大电平是多少;

    2) 2) pk-to pk 需要什么?

    BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、答案与以前一样。 对于这两个器件、最小值为0v。 F28034 pk-to pk 为1.8V、F2837x pk-to pk 为3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    非常感谢。

    另一个疑问是、F28034和 F2837x 的最小峰间值是多少?

    BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦

    F2837x XTAL 的最小峰间值为0.3 VDDIO 至0.7 VDDIO。 我将在 F2803x 器件上向您返回。