请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK 我正在从事一个现场视频会议项目,硬件是摄像机通过 UART 或 I2C 协议即时向 C2000 Delfino MCU F28379D 发送实时帧,然后再发送
C2000 Delfino MCU F28379D 将该帧发送到 TIVaC 1294、 TIVaC 1294控制(显示) BOOSTXL-K350QVG-S1
BOOSTXL-K350QVG-S1显示直播流视频我的意思是通过实时流显示摄像机捕捉或帧我不是指任何 WiFi 或以太网
1)设备之间的最佳协议是什么?
2) 2)对于 delphino 来说、最好的摄像机是什么?
提前感谢