This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK:我可以#39;t 找到一个高分辨率摄像头、该摄像头可以向 C2000 Delfino MCU F28379D 发送实时帧

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/833485/c2000ware-digitalpower-sdk-i-can-t-find-an-approperiate-camera-with-high-resolution-that-can-send-live-frames-to-c2000-delfino-mcu-f28379d

器件型号:C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

我正在从事一个现场视频会议项目,硬件是摄像机通过 UART 或 I2C 协议即时向 C2000 Delfino MCU F28379D 发送实时帧,然后再发送

C2000 Delfino MCU F28379D 将该帧发送到 TIVaC 1294、 TIVaC 1294控制(显示)     BOOSTXL-K350QVG-S1  

BOOSTXL-K350QVG-S1显示直播流视频我的意思是通过实时流显示摄像机捕捉或帧我不是指任何 WiFi 或以太网

1)设备之间的最佳协议是什么?

2) 2)对于 delphino 来说、最好的摄像机是什么?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mennah:

    视频不是连接到 C2000 MCU 的非常常见的器件。  我们在这里的专业知识汇总在这个 e2e 线程中:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/399147

    就与 Tiva-C 的通信而言、这将取决于您的带宽要求。  SPI 可能是最好的起点、如果它不符合您的要求、请选择其他器件。