This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:使用 Simulink 进行测量的 ADC 获取错误值

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/830719/launchxl-f28379d-adc-measuring-with-simulink-getting-wrong-values

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

您好、

我正在使用具有 Simulink 的 LaunchPadXL F28379D、并在外部模式下观察显示的 ADC 值。 我想测量温度传感器。 12位 ADC 输入 A_in15 (引脚63)和 C_iN5 (引脚64)。 ADC 显示的输出为2378。
因此、这将是电压:2378 *(3.3 / 4096) = 1、91V
使用万用表时、I 测得的值为1.74V。 即= 2159。  
因此、在 Simulink 中测得的实际电压与实际电压之间的差值约为170mV、我想这是很重要的。  

引脚63的 ADC 模块参数为:
ADC 模块:A
ADC 分辨率:12位(单端输入)
SoC 触发器编号:SOC0
SOCx 采集窗口:64
SOCx 触发源:软件
ADCINT 将触发 SOCx:无 ADCINT
采样时间:0.1
数据类型:uint16
EOC 触发后的中断:否

ADC_A 的配置参数:
所选 CPU 内核:自动
ADC 时钟预分频器(ADCCLK):SYSCLKOUT/8.5
以 MHz 为单位的 ADC 时钟频率:23.5294
偏移:AdcaRegs.ADCOFFTRIM.bit.OFFTRIM
INT 脉冲控制:延迟中断脉冲
SoC 高优先级:全部处于轮循模式
ADCEXTSOC 外部引脚:GPIO0

您对问题有什么看法。

大家好  

Stefan

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    您是否尝试使用 TI 软件、即使用 Code Composer Studio 示例? 显示了什么电压?

    我不知道这是 HW ADC 问题(直流偏移、正确接地、跳线设置)还是 MathWorks SW 编码/缩放问题。 我认为最好先尝试将问题与其中一个问题隔离、然后再深入探讨。

    谢谢、

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您是否有机会尝试 Brian 的任何建议以缩小问题的来源?

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    问题不是来自 ADC 子系统本身、而是来自处于3.0V 的 ADC VREF

    2378 *(3.0/4096)= 1.74V。这确实是万用表读数。 希望这清除了与 ADC 子系统的任何混淆。 我一直在使用此芯片的 Simulink 库进行大量工作、我自己也编写了一组 I/O 块。 如果您有关于使用 Simulink 库的其他问题、可以联系我。

    此致、

    格尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家快速回答问题。 我认为 Gert 的解决方案将解决这个问题。 这会使传感器感应。  
    不幸的是、我在接下来的两周内都没有参加研讨会。 但之后、我会尝试它。  

    我应该现在关闭该线程还是等待?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。 帖子应在您回复时自动重新打开、因此如果您毕竟仍需要帮助、我们将收到通知。 如果 POST 恰好锁定(我想这是在不活动30天后发生的),而您仍然需要帮助,则只需继续操作并发布新的主题。

    惠特尼