您好、
我正在使用具有 Simulink 的 LaunchPadXL F28379D、并在外部模式下观察显示的 ADC 值。 我想测量温度传感器。 12位 ADC 输入 A_in15 (引脚63)和 C_iN5 (引脚64)。 ADC 显示的输出为2378。
因此、这将是电压:2378 *(3.3 / 4096) = 1、91V
使用万用表时、I 测得的值为1.74V。 即= 2159。
因此、在 Simulink 中测得的实际电压与实际电压之间的差值约为170mV、我想这是很重要的。
引脚63的 ADC 模块参数为:
ADC 模块:A
ADC 分辨率:12位(单端输入)
SoC 触发器编号:SOC0
SOCx 采集窗口:64
SOCx 触发源:软件
ADCINT 将触发 SOCx:无 ADCINT
采样时间:0.1
数据类型:uint16
EOC 触发后的中断:否
ADC_A 的配置参数:
所选 CPU 内核:自动
ADC 时钟预分频器(ADCCLK):SYSCLKOUT/8.5
以 MHz 为单位的 ADC 时钟频率:23.5294
偏移:AdcaRegs.ADCOFFTRIM.bit.OFFTRIM
INT 脉冲控制:延迟中断脉冲
SoC 高优先级:全部处于轮循模式
ADCEXTSOC 外部引脚:GPIO0
您对问题有什么看法。
大家好
Stefan