This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:SCI 最大波特率

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/850683/tms320f280049-sci-maximum-baud-rate

器件型号:TMS320F280049

您好、香榭丽舍

在 F28004x TRM 中、它描述了"如果 BRR = 0、则 SCI 异步波特率= LSPCLK / 16"、也就是说、如果设置 SCIHBAUD = 0且 SCILBAUD = 0、则 SCI 将具有最大波特率、即 LSPCLK/16、对吗?

达到 SCI 的此最大波特率的硬件设计注意事项是什么? 请提供帮助吗? 谢谢!

此致、

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    是的、BRR=0将给出 LSPCLK/16。   

    就实际实现该波特率而言、它将取决于您尝试与之通信的目标的功能、C2000和目标上时钟的精度、收发器/物理接口以及物理层的距离。   

    通常、如果您担心可能的最大速度、SCI/串行接口将不是首选。 可能首选 SPI 或 FSI (如果与另一个 C2000通信)。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devin、

    很明显。 非常感谢您的友好帮助。

    此致、

    Linda