请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049 您好、香榭丽舍
在 F28004x TRM 中、它描述了"如果 BRR = 0、则 SCI 异步波特率= LSPCLK / 16"、也就是说、如果设置 SCIHBAUD = 0且 SCILBAUD = 0、则 SCI 将具有最大波特率、即 LSPCLK/16、对吗?
达到 SCI 的此最大波特率的硬件设计注意事项是什么? 请提供帮助吗? 谢谢!
此致、
Linda