This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:DMA 设置可实现更高的32W

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/833616/tms320f28375s-dma-setting-for-more-32w

器件型号:TMS320F28375S

我们希望 将 DMA 传输数据 大小设置为 大于32W (至少64W)、但我们对当前系统使用32W、将中断用作触发器。

您能告诉我如何设置寄存 器或指示 执行该操作的示例代码 吗?

因为我们没有将数据大小从32W 更改为64W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 C2000wae driverlib 中提供的 DMA 示例。 您可以根据需要更新传输/突发大小。

    此致、

    Veena