请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28375S 我们希望 将 DMA 传输数据 大小设置为 大于32W (至少64W)、但我们对当前系统使用32W、将中断用作触发器。
您能告诉我如何设置寄存 器或指示 执行该操作的示例代码 吗?
因为我们没有将数据大小从32W 更改为64W
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们希望 将 DMA 传输数据 大小设置为 大于32W (至少64W)、但我们对当前系统使用32W、将中断用作触发器。
您能告诉我如何设置寄存 器或指示 执行该操作的示例代码 吗?
因为我们没有将数据大小从32W 更改为64W