工具/软件:Code Composer Studio
您好、专家:
当我的客户使用 TMS320F28377时、有3个问题。 我们非常感谢您的任何建议。
再次通电时不会进入闪存模式 、程序也不会运行。
CCS6.3一开始不好、然后采用 CCS9.0.1、程序可以进入闪存并在 通电时运行、这被认为是编译器的问题。
这个问题再次出现、这是因为一个代码行被添加到一个子函数中、或者由于子函数被改变以执行从闪存到 RAM 中的程序。
怀疑 CMD 配置文件有问题、但编译不会报告错误。
2. SCI RXFIFO 间隙问题
波特率为2.5MHz、它与 Tamagawa 的绝对值编码器进行通信
交流电源供电后、会产生干扰、从而导致 FIFO 数据移位和测试错误。 我们希望通过在每次发送和接收时清除 RXFIFO 来解决这个问题、但以下方法无效
SCI *寄存器 SCIFFRX。 位。 RXFIFORESET = 0;
SCI *寄存器 SCIFFRX。 位。 RXFIFORESET = 1;
3 28377S 是否支持加速塑料除法
要在 CCS 中配置属性、请选择 idiv0、ENCOFF。 但编译器报告了错误。