This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:TMS320F28377问题

Guru**** 2474970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/831319/ccs-tms320f28377s-tms320f28377-issue

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

您好、专家:

当我的客户使用 TMS320F28377时、有3个问题。 我们非常感谢您的任何建议。

再次通电时不会进入闪存模式 、程序也不会运行。

CCS6.3一开始不好、然后采用 CCS9.0.1、程序可以进入闪存并在 通电时运行、这被认为是编译器的问题。

这个问题再次出现、这是因为一个代码行被添加到一个子函数中、或者由于子函数被改变以执行从闪存到 RAM 中的程序。

怀疑 CMD 配置文件有问题、但编译不会报告错误。

2. SCI RXFIFO 间隙问题

波特率为2.5MHz、它与 Tamagawa 的绝对值编码器进行通信

交流电源供电后、会产生干扰、从而导致 FIFO 数据移位和测试错误。 我们希望通过在每次发送和接收时清除 RXFIFO 来解决这个问题、但以下方法无效

SCI *寄存器 SCIFFRX。 位。 RXFIFORESET = 0;

SCI *寄存器 SCIFFRX。 位。 RXFIFORESET = 1;

3 28377S 是否支持加速塑料除法

要在 CCS 中配置属性、请选择 idiv0、ENCOFF。 但编译器报告了错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于您的问题#1、放置大段从闪存复制到 RAM 可能会出现问题。

    对于调试、观察是否发生了为复制到 RAM 而分配的完整部分。  

    是否添加了任何新的 RAM 函数? 是否有编译器警告?

    谢谢、

    Katta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    [引用 user="AndongSun"] RXFIFORESET [/quot]

    2.当您说方法无效时,问题是什么?

    FIFO 指针是否不会重置为0?

    此致。